欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

弹簧的设计

  • 2020.03.17 20:34:12
  • 米思米
  • 3901

   “弹簧”被组入到各种机构中,发挥出弹簧各自的作用。但相对于显著的要素部件来说,它担当的是辅助的角色。但是,它与可靠性、高速运动性能、小型轻量化和操作性等之间有很深的关系。即使在今后的技术进步中,弹簧也是一种重要的LCA部件。

1)弹簧这一名称的起源

“弹簧”这一名称的由来,有[1]根据的是跳(日语发音为hane)的方言发音。[2] 因战国时代的锁帷子可将刀弹回而得名等各种说法。不过,似乎还不清楚哪种说法正确。

“弹簧”在英语中为“spring”。该名称的原意为春天、泉水、活力、跳跃等。据人们的理解,它与“弹簧”这一部件所具有的功能有关。

2)弹簧的功能

 弹簧具有以下性质。人们将该性质作为机构部件用弹簧来使用。

 

1.

根据加上弹簧力时所产生的弯曲量,在弹簧中可积蓄弹性能量。

 

2.

所积蓄的弹性能量,随着来自外部的力减少,被向外释放出来。

 

3.

将锤悬吊在弹簧上,然后对该锤施加振动后,弹簧就会以固有的值反复振动。

 基于弹簧的使用条件的使用方法见下表。

使用条件

使用目的

弹簧的种类

静态条件

荷重的规定和调整 [1]

秤、安全阀等的弹簧
垫圈

所积蓄能量的使用 [2]

测量仪器和钟表等的盘簧
自动设备用的拉伸弹簧

动态条件

振动的缓和[3]

防振弹簧

冲击能量的吸收 [1] [2]

可吸收冲击的减振器
升降机的缓冲弹簧

弹簧的设计


   下一讲,对弹簧的种类进行说明。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities